欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第129讲落料冲裁模的设计(十) 卸料板与材料导向件

  • 2023.01.17 09:15:45
  • 米思米
  • 1987

 本讲说明有关落料冲裁模的材料导板的内容。【图1】的形态所示为利用落料冲裁模进行加工的状态。其结构的截面如【图2】所示。

第129讲落料冲裁模的设计(十) 卸料板与材料导向件

 材料在卸料板上移动。材料的宽度导杆多半仅通过圆棒等进行单侧引导。可应对材料宽度的变化,便于取出产品。
 下面对此进行说明。在尺寸固定材料的加工中,产品比较大,如果从上模排出的产品落在下模的材料上,则会摇动下模的材料,从而使材料上的产品滑落到模具外并进行取出。如果对材料宽度进行可靠的引导,这种作业就会难以进行,因此多半仅在单侧进行宽度方向的材料引导。
 这样也是为了防止因取出产品而将手深入到模具内。
 产品大小可进行吹卸时,即使对材料进行可靠的宽度引导,也没有问题。

 进给方向的定位利用止动销进行。在卷材加工中,使用进给装置进行加工时,不需要止动销。仅在通过手工作业进行尺寸固定材料的加工时需要。止动销配置在形状稳定的位置上。多采用可动式。

 在落料冲裁加工中,搭边料宽度略宽于落料冲裁时,些许的定位变动并不会产生问题。

 为了不妨碍材料进给,使卸料板面比外形冲裁凸模面高出0.5mm~1.0mm左右。卸料板的外形冲裁凸模通过的孔并非完全配合凹模孔与顶出装置的关系,而是进行了部分避让,以防止外形冲裁凸模与卸料板产生烧结或卡住。

 卸料板兼具卸料与顶料器的作用。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities